This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTU4411:在 SN74CBTU4411和 TS3DDR4000所需的最大电源电流方面需要帮助

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000, SN74CBTU4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1060974/sn74cbtu4411-need-help-with-maximum-supply-current-required-for-sn74cbtu4411-and-ts3ddr4000

器件型号:SN74CBTU4411
主题中讨论的其他器件:TS3DDR4000

大家好、

我的客户需要以下请求方面的帮助。

所需的最大电源电流是多少、

  1. VDD (同时适用于 SN74CBTU4411和 TS3DDR4000)
  2. VREF (仅适用于 SN74CBTU4411)
  3. Vbias ((仅适用于 SN74CBTU4411

此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    对于 ICC/IDD 电流、对于 SN74CBTU4411、最大 ICC 为2.5mA; 对于 TS3DDR4000、最大 ICC 为48uA (两者均来自 TI.com 上的数据表)。

    关于 VREF、未列出相关规格、但由于该电压馈送到运算放大器/比较器上的输入端、因此电流消耗将相当低(最有可能是 Gohm 范围内的输入阻抗)。

    最后、VBias 电流将由 VBias 和 H 端口上的电压差分除以近似等效路径电阻400欧姆来确定(下图请参见下图):

    因此、根据提供的 VBias 和 H 端口电压、该电流将根据这些条件变化。

    希望这对我有所帮助、如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您提供信息。 我是否可以知道 SN74CBTU4411和 TS3DDR4000的恒定静态/泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    所有这些都列在数据表中。  SN74CBTU4411的 ICC 典型值为0.7mA 、 TS3DDR4000的 ICC 典型值为28-40uA。

    谢谢、

    Bryan