请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6111 主题中讨论的其他器件: TMUX6112、 TMUX1111
尊敬的技术支持团队:
TMUX6111和 TMUX6112的方框图是否在数据表中正确?
TMUX6111正常关闭、TMUX6112正常打开。
此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TDD、
正常状态为低电平。 因此、数据表正确、6111为常闭、6112为常开、6113为两者。 该图显示了方框图中的逻辑高电平条件。 我不知道为什么他们选择显示 TMUX611x 处于高电平状态、而 TMUX111x 处于低电平状态、但这里不正确。 我将了解我们是否可以添加与 TMUX611x 中 TMUX111x 中相同的符号、以消除未来的混淆。
谢谢、
Rami