This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6111:TMUX6111和 TMUX6112的方框图是否正确?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6111, TMUX6112, TMUX1111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1133246/tmux6111-are-block-diagram-for-tmux6111-and-tmux6112-correct

器件型号:TMUX6111
主题中讨论的其他器件: TMUX6112TMUX1111

尊敬的技术支持团队:

TMUX6111和 TMUX6112的方框图是否在数据表中正确?

TMUX6111正常关闭、TMUX6112正常打开。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    这些对我来说是正确的。 SELx 上的逻辑状态为"高电平"或1、这似乎与真值表和我们在简化版原理图上看到的情况一致。

    谢谢
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢你的答复。

    TMUX6111通常处于闭合状态。  对于 SW 产品,“正常”的定义通常是什么?  剂量是 指“正常”的“SEL=1”?

    TMUX6111 的 SELx 引脚上具有下拉电阻。 因此默认值为 SEL=0。

    下面是 PS TMUX1111的数据表。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常状态是指控制输入为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    正常状态为低电平。 因此、数据表正确、6111为常闭、6112为常开、6113为两者。 该图显示了方框图中的逻辑高电平条件。 我不知道为什么他们选择显示 TMUX611x 处于高电平状态、而 TMUX111x 处于低电平状态、但这里不正确。 我将了解我们是否可以添加与 TMUX611x 中 TMUX111x 中相同的符号、以消除未来的混淆。

    谢谢、
    Rami