This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:TS3DS10224:眼图测试失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1132957/ts3ds10224-ts3ds10224-eye-diagram-test-fail

器件型号:TS3DS10224
主题中讨论的其他器件: TMUX136

大家好、

让我来澄清一下这个问题、我们在 TS3DS10224.in 上对电路进行了介绍。 如您所见、眼图测量结果无法通过 USB2.0合规性测试要求。  

但是、如果我们绕过 TS3DS10224 (使用外部电缆缩短 PCB 焊盘上的布线)、眼图可以通过 USB2.0合规性测试要求。 这证明了 PCB 设计没有问题。  

问题。

 TS3DS10224引脚(输入和输出引脚)的内部阻抗(Z)是多少?

2.我们是否可以使用其他器件替代 TS3DS10224 以获得更好的性能? 更好。

3.对 USB2.0应用中的 TS3DS10224有何建议?  

 

Muhsiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsui、


    [引用 userid="384915" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1132957/ts3ds10224-ts3ds10224-eye-diagram-test-fail "]

     TS3DS10224引脚(输入和输出引脚)的内部阻抗(Z)是多少?

    [/报价]

    这是一个无源器件、因此在技术上没有输入/输出阻抗。 相反、存在通过 I/O 路径的开关有效电阻。 这取决于配置

    [引用 userid="384915" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1132957/ts3ds10224-ts3ds10224-eye-diagram-test-fail ]2. 我们是否可以使用其他器件替代 TS3DS10224 以获得更好的性能? 引脚对引脚更好。[/quot]



    不会有引脚对引脚 TS3DS10224器件。 根据您尝试创建的配置和组合、您可以使用具有更高带宽的器件(如 TMUX136)实现更分立和更具创意的解决方案。 眼图看起来仅在<200MHz 的范围内、因此 TS3器件应该能够处理这一问题。 我在前面的主题中注意到了很多问题、但对于所提出的一些问题、没有真正的答案。

    更具体地说、"您能否通过软件和与多路复用器正在进行的相同测试设置来提供眼图、但仅绕过多路复用器、但仍会绕过 电路板的其余部分?" 我只看到了不同软件的眼图、并想确认问题。

    此外、这一建议是否不清楚:" USB 输入和 TS3DS10224之间确实有很多迹线、因此尝试缩短该迹线长度是提高器件性能的最佳选择。" 不清楚是采用了这种方法还是选择了这种方法。

    这里可能使用的前几个主题的最后一个问题:“您是否尝试过通过设备测试基本通信,以查看信号是否实际受到影响? 您希望使用的实际工作频率是多少?"


    [引用 userid="384915" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1132957/ts3ds10224-ts3ds10224-eye-diagram-test-fail ]3. 是否有关于 USB2.0应用中 TS3DS10224的建议?  [/报价]


    TS3DS10224应该能够支持 USB2.0应用。 频率仅为240MHz、器件带宽为500MHz 或1.2GHz、具体取决于配置。 很有意思的是、这里有一个问题声称、但回答上面的一些问题可能有助于获得解决方案。


    在这里有一个侧注、如果继续进行单个线程上的对话、而不是创建新的线程继续对话、那么继续在单个线程上进行对话可能会更容易。 它有助于组织调试工作。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:

    我们有一些幻灯片总结了我们到目前为止获得的所有结果。

    20220912 USB2.0.pptx

    顺便说一下、我们的配置在 TS3DS103515的说明中是1:4

    希望得到您的建议。(如果需要、说明会更好。)

    谢谢。

    对于之前的讨论:

    您 能否通过软件提供眼图以及与多路复用器正在进行的相同测试设置、但仅绕过多路复用器、但仍会绕过电路板的其余部分?

    =>我标记了我们测试的所有点。 尽管旁路测试结果以不同的格式呈现、但仍在相同的仪器和设置中进行测试。

    2.  USB 输入和 TS3DS10224之间的布线一定很长,因此尝试缩短该布线长度是提高器件性能的最佳选择。

    =>由于 我们当前的系统配置,我们无法再减少布线长度。 并绕过多路复用器测试结果。 我们认为布局通道并不是导致压摆率失真的主要原因。

    3.TS3DS10224应该能够支持 USB2.0应用。 频率仅为240MHz、器件带宽为500MHz 或1.2GHz、具体取决于配置。 很有意思的是、这里有一个问题声称、但回答上面的一些问题可能有助于获得解决方案。

    =>由于我们的配置是1:4,所以带宽高达 1.2GHz。 它 适用于 USB2.0、对吧?

    4."您是否尝试过通过器件测试基本通信、以查看信号是否实际受到影响? 您希望使用的实际工作频率是多少?"

    =>您能更具体地描述一下吗?

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers---internal/f/switches-multiplexers---internal-forum/1111540/ts3ds10224-u2-uart-switching-with-ts3ds10224

    =>我们无法打开您提供的页面,您能否直接提供标题以便我们搜索它?

    6.这一问题在这里出现后,是否对布局进行了修订? 在差分对中、长度匹配是通过内部迹线定期固定的。 这可能会影响您的信号、因为您会以不同的方式对噪声进行移位。 长度匹配应在信号末尾立即完成。

    =>我们已经检查了 P&N 不匹配、它低于5mil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WeiChen、

    感谢您的发送。 奇怪的是、您会看到这种情况、因为器件应该能够处理此频率。 不过、我想知道您的整个系统是否会在电容负载上切割得太近。 您能否在线路上添加一个等效的9-10pF 电容器。 您还可以串联一个10欧姆电阻器、以便更好地复制器件在系统中的外观。 然后对眼图持久性数据进行屏幕捕获。
    然后、我要求您移除负载、简单地短接电缆、并提供您在那里看到的新屏幕截图。 我知道您一直发送的前一个示波器截图是来自短路路径的眼图、 但是、我要求复制一个新的眼图、其中器件短路、从而为我们提供一个基本案例、并确保我们可以在绕过多路复用器时复制它的功能。

    谢谢、
    Rami