主题中讨论的其他器件: TMUX136
大家好、
让我来澄清一下这个问题、我们在 TS3DS10224.in 上对电路进行了介绍。 如您所见、眼图测量结果无法通过 USB2.0合规性测试要求。
但是、如果我们绕过 TS3DS10224 (使用外部电缆缩短 PCB 焊盘上的布线)、眼图可以通过 USB2.0合规性测试要求。 这证明了 PCB 设计没有问题。
问题。
TS3DS10224引脚(输入和输出引脚)的内部阻抗(Z)是多少?
2.我们是否可以使用其他器件替代 TS3DS10224 以获得更好的性能? 更好。
3.对 USB2.0应用中的 TS3DS10224有何建议?
Muhsiu