This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7212:PSpice for TI 无法在 scdm274.zip 中打开 TMUX7212.DSN。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1057529/tmux7212-pspice-for-ti-could-not-open-tmux7212-dsn-in-scdm274-zip

器件型号:TMUX7212

PSpice for TI 无法在 scdm274.zip 中打开 TMUX7212.DSN。

您能否在 PSPICE for TI 中为我提供 TMUX7212 PSPICE 示例的 DSN 文件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我在打开文件的最后没有发现问题、并且已经与之前尚未安装 PSPICE for TI 的计算机进行了交叉检查、因此我认为文件本身没有问题。 您能否进一步解释您在结尾看到了什么问题?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami-San、您好!

    感谢您的快速响应。  

    当我尝试打开 TMUX7212.DSN 时、PSpice 输出以下错误:

    错误(ORCAP-1653):无法加载文件。

    'C:\work\PSPICE_TI\TMUX7212\tmux7212.DSN'

    我的 PSpice for TI 版本是17.4-2020 S004 SPB 640bit Edition。

    请告诉我您使用的版本是否不同。

    谢谢、

    Ikuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikuo-San、您好!

    其他文件是否正常工作? 是否可以在没有 DSN 文件的情况下尝试在 pspice 中运行它们? 提供的 DSN 文件只是一个示例电路。 请尝试按照 https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import 上的说明 在 PSPICE for TI 中运行模型、解决 DSN 文件未出现问题。  

    我运行的是 TI 版本17.4-2021 S007 SPB 64位版本的 PSpice。 不过、我认为这不应该成为问题。
    您可以尝试安装最新版本、它可以解决该问题、但我无法保证这是一种解决方案。

    谢谢、
    Rami