PSpice for TI 无法在 scdm274.zip 中打开 TMUX7212.DSN。
您能否在 PSPICE for TI 中为我提供 TMUX7212 PSPICE 示例的 DSN 文件?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Rami-San、您好!
感谢您的快速响应。
当我尝试打开 TMUX7212.DSN 时、PSpice 输出以下错误:
错误(ORCAP-1653):无法加载文件。
'C:\work\PSPICE_TI\TMUX7212\tmux7212.DSN'
我的 PSpice for TI 版本是17.4-2020 S004 SPB 640bit Edition。
请告诉我您使用的版本是否不同。
谢谢、
Ikuo
Ikuo-San、您好!
其他文件是否正常工作? 是否可以在没有 DSN 文件的情况下尝试在 pspice 中运行它们? 提供的 DSN 文件只是一个示例电路。 请尝试按照 https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import 上的说明 在 PSPICE for TI 中运行模型、解决 DSN 文件未出现问题。
我运行的是 TI 版本17.4-2021 S007 SPB 64位版本的 PSpice。 不过、我认为这不应该成为问题。
您可以尝试安装最新版本、它可以解决该问题、但我无法保证这是一种解决方案。
谢谢、
Rami