This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:TMUX 1208驱动继电器电路回顾。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, SN74CB3Q3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051592/tmux1208-tmux-1208-driving-a-relay-circuit-review

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3251

尊敬的团队:

我使用 TMUX1208驱动继电器。 控制信号来自 Arduino。 下面是我的电路。

是否可以知道以下电路正常?

我是否需要为未使用的引脚接地。现在我将其放置为"请勿连接"

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    1208电路看起来正常。 对于未使用的引脚、您可以将未使用的信号引脚保持悬空。 请参阅 TI 高精度实验室-开关和多路复用器:我是否可以将未使用的引脚悬空?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    非常感谢。

    我有2个问题

    问题1

    我是否可以知道 TMUX1208的导通电容?在数据表中、我可以看到 TMUX1208的 CSON 为85pF。 TMUX 1208的 CDON 不存在。

    总导通电容是两者之和。如果我错了、请纠正我的问题。

    我想知道100kHz 时的导通电容

    问题2

    为了避免在上电期间出现任何混淆、我计划连接下拉电阻器来解决
    和使能线。 多路复用器由 Arduino Nano 控制。
    下面是我的电路。 是否可以知道10K 电阻是否正常。 (根据高级管理层的建议:)

    还有一个问题、

    我们真的需要多路复用器的下拉电阻吗? 根据我的知识、浮动是好的。

    如果我错了、请改正。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当开关打开时、S 和 D 连接;指定的电容用于通道。 (指定 CSON 和 CDON 适用于这两个器件。)

    2. CMOS 输入绝不能悬空。 如果始终未驱动 Ax 和 EN 信号、则需要上拉或下拉电阻。 (即使在 TMUX 上电之前、您也可以驱动 AX 和 EN 引脚。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    因此、对于您的第一个问题、您将在数据表中看到它实际上同时列为 CCON 和 CDON。 CSOFF 和 CDOFF 是不同的、但当开关打开时、源极和漏极是相同的、因此电容是共享的。 变化、这不应改变。

    我相信您将讨论逻辑控制引脚。 这些引脚不应悬空、因此建议下拉。 如果状态始终由源驱动、则不一定需要下拉、但最好有源驱动。 如果未驱动信号、逻辑上将会出现未知状态、无法正确选择开关。 10k 电阻器应该可以正常工作。 请参阅 《为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器》。


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢您...

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    在我的应用中、A0、A1、A2和 EN 不会持续被驱动。

    感谢您确认10K 正常

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    还有一个问题

    我可以看到、具有低输出电容的多路复用器具有较大的 Ron。

    我想知道这是一种预期行为。 如果是、我可以知道原因吗?

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关可实现为 传输门、其中包含两个 MOSFET。 MOSFET 的栅极本质上是电容器的一半;栅极上的电荷会导致源漏通道变得导电。 较低的 Ron 需要较大的电荷、这意味着电容更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢

    因此、较低的 Ron 意味着较高的输出电容、反之亦然

    此致  

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    通常情况是这样。 您将看到一些具有内部电荷泵的器件、这些器件可以在保持低导通电容的同时保持低导通电阻。 信号通过也不限于轨到轨(0V 到 VCC)。 这里的权衡因素是消耗更多电流以运行。  
    在大多数情况下、TI 多路复用器具有传输门架构、这将保持低导通电阻、但电容将是折衷。 如前所述、这些通常是反相相关的。 这里也大幅降低了功耗。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    谢谢您...

    我是否可以知道 TI 有任何带电荷泵的1至8多路复用器?

    我决定将 D 连接到 Vcc、以便我可以将微控制器引脚用于其他应用。 下面是我的电路。如果可以、我希望10公里上拉。

    我知道你的评论吗?

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    SN74CB3Q3251是一款带有电荷泵的8:1多路复用器。  

    我不建议您将 I/O 线路与相同的 VCC 电源连接起来为您的器件供电。 使用去耦电容器、它可以解决任何噪声、但在开关时、电流消耗可能会导致性能偏差。

    如果您遇到 GPIO 空间损耗问题、多路复用器可以帮助解决此问题、并 为 MCU 扩展选择合适的多路复用器 


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    非常感谢。

    问题1.

    SN74CB3Q3251是3.3V 多路复用器。

    我能不知道5V Vcc 有什么问题。

    问题2.


    "我不建议您将 I/O 线路与相同的 VCC 电源连接在一起、以便为您的器件供电。 使用去耦电容器、它可以解决任何噪声、但在开关时、电流消耗可能会导致性能偏差。"

    为了避免这种情况、我可以使用与为 IC 供电不同的单独5V 电源轨吗?

    问题3.

    我是否可以知道将 MUX_EN (来自 Arduino)信号连接到 D 时是否存在任何问题。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    问题1)
    VCC 为2.3-3.6V、但独立于电源、可施加到 I/O 的电压高达5.5V、因此这仍适用于5V 运行。 因此、您可以使用较低的电源、在 I/O 上仍能达到5V

    问题2)
    您当然可以尝试、您很好地看不到任何问题。 我通常不建议使用电源驱动主动变化的电源、而是使用电源为组件供电、以确保保持恒定电源、因为电源的变化会影响大多数器件性能。  

    问题3)
    这里不应该出现问题、因为增加的电容可能会使信号减慢一点。 您还需要确保您的逻辑是合理的。 也就是说、如果您使用的器件具有低电平有效使能端、则不能同时打开使能端并传递信号、因为高电平状态会将器件置于高阻态

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    非常感谢。还有一个问题。 请不要感到不好。

    我能否在没有任何上拉的情况下直接将 D 连接到 Vcc

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、  

    建议使用上拉电阻。 您需要将流入器件的电流限制在绝对最大拉电流或漏电连续电流(+-30mA)以下。 TMUX1208具有低导通电阻、因此在没有电阻器的情况下、电流会在芯片上形成。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    是的。由于它将连接到晶体管的基极、基极电流设置为4mA、并且电路板中已存在680欧姆电阻、因此我计划保持上拉电阻  

    电阻器。

    此致

    哈里