主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3251
尊敬的团队:
我使用 TMUX1208驱动继电器。 控制信号来自 Arduino。 下面是我的电路。
是否可以知道以下电路正常?
我是否需要为未使用的引脚接地。现在我将其放置为"请勿连接"

此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我使用 TMUX1208驱动继电器。 控制信号来自 Arduino。 下面是我的电路。
是否可以知道以下电路正常?
我是否需要为未使用的引脚接地。现在我将其放置为"请勿连接"

此致
哈里
嗨、Hari、
1208电路看起来正常。 对于未使用的引脚、您可以将未使用的信号引脚保持悬空。 请参阅 TI 高精度实验室-开关和多路复用器:我是否可以将未使用的引脚悬空?
谢谢、
Rami
您好 Rami、
非常感谢。
我有2个问题
问题1
我是否可以知道 TMUX1208的导通电容?在数据表中、我可以看到 TMUX1208的 CSON 为85pF。 TMUX 1208的 CDON 不存在。
总导通电容是两者之和。如果我错了、请纠正我的问题。
我想知道100kHz 时的导通电容
问题2
为了避免在上电期间出现任何混淆、我计划连接下拉电阻器来解决
和使能线。 多路复用器由 Arduino Nano 控制。
下面是我的电路。 是否可以知道10K 电阻是否正常。 (根据高级管理层的建议:)
还有一个问题、
我们真的需要多路复用器的下拉电阻吗? 根据我的知识、浮动是好的。
如果我错了、请改正。
此致
哈里 
嗨、Hari、
因此、对于您的第一个问题、您将在数据表中看到它实际上同时列为 CCON 和 CDON。 CSOFF 和 CDOFF 是不同的、但当开关打开时、源极和漏极是相同的、因此电容是共享的。 变化、这不应改变。
我相信您将讨论逻辑控制引脚。 这些引脚不应悬空、因此建议下拉。 如果状态始终由源驱动、则不一定需要下拉、但最好有源驱动。 如果未驱动信号、逻辑上将会出现未知状态、无法正确选择开关。 10k 电阻器应该可以正常工作。 请参阅 《为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器》。
谢谢、
Rami
嗨、Hari、
SN74CB3Q3251是一款带有电荷泵的8:1多路复用器。
我不建议您将 I/O 线路与相同的 VCC 电源连接起来为您的器件供电。 使用去耦电容器、它可以解决任何噪声、但在开关时、电流消耗可能会导致性能偏差。
如果您遇到 GPIO 空间损耗问题、多路复用器可以帮助解决此问题、并 为 MCU 扩展选择合适的多路复用器
谢谢、
Rami
您好 Rami、
非常感谢。
问题1.
SN74CB3Q3251是3.3V 多路复用器。
我能不知道5V Vcc 有什么问题。
问题2.
"我不建议您将 I/O 线路与相同的 VCC 电源连接在一起、以便为您的器件供电。 使用去耦电容器、它可以解决任何噪声、但在开关时、电流消耗可能会导致性能偏差。"
为了避免这种情况、我可以使用与为 IC 供电不同的单独5V 电源轨吗?
问题3.
我是否可以知道将 MUX_EN (来自 Arduino)信号连接到 D 时是否存在任何问题。
此致
哈里
Hari、
问题1)
VCC 为2.3-3.6V、但独立于电源、可施加到 I/O 的电压高达5.5V、因此这仍适用于5V 运行。 因此、您可以使用较低的电源、在 I/O 上仍能达到5V
问题2)
您当然可以尝试、您很好地看不到任何问题。 我通常不建议使用电源驱动主动变化的电源、而是使用电源为组件供电、以确保保持恒定电源、因为电源的变化会影响大多数器件性能。
问题3)
这里不应该出现问题、因为增加的电容可能会使信号减慢一点。 您还需要确保您的逻辑是合理的。 也就是说、如果您使用的器件具有低电平有效使能端、则不能同时打开使能端并传递信号、因为高电平状态会将器件置于高阻态
谢谢、
Rami