主题中讨论的其他器件: SN74LV244A
您好!
下面我将向您询问有关 MUX36D08的一些问题。
1) Ioff 函数
我的客户一直在评估此器件。
在评估期间、他们发现、如果 VDD 电源断电、输入信号电平将出现在 VDD 引脚上。
这是正常现象吗?
MUX36D08没有类似 SN74LV244A 等的"Ioff"功能?
2) 2)附加二极管
如果多路复用器没有"Ioff"、您是否建议我如何防止出现输入信号电平?
例如、如何在 VDD 和 VDD 引脚之间放置额外的二极管?
但是、在这种情况下、保护二极管不会被附加二极管工作...
3)输入阻抗
客户发现输出信号电平会变小。
不平衡的根本原因是器件的输入阻抗。
您会告诉我它的价值吗?
随附方框图、请查看。
e2e.ti.com/.../Question-MUX36D08.pdf
感谢您的支持。
此致、
Takumi