This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D08:IOFF 功能

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36D08, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1047040/mux36d08-ioff-function

器件型号:MUX36D08
主题中讨论的其他器件: SN74LV244A

您好!

下面我将向您询问有关 MUX36D08的一些问题。

1) Ioff 函数

我的客户一直在评估此器件。

在评估期间、他们发现、如果 VDD 电源断电、输入信号电平将出现在 VDD 引脚上。

这是正常现象吗?

MUX36D08没有类似 SN74LV244A 等的"Ioff"功能?

2) 2)附加二极管

如果多路复用器没有"Ioff"、您是否建议我如何防止出现输入信号电平?

例如、如何在 VDD 和 VDD 引脚之间放置额外的二极管?

但是、在这种情况下、保护二极管不会被附加二极管工作...

3)输入阻抗

客户发现输出信号电平会变小。

不平衡的根本原因是器件的输入阻抗。  

您会告诉我它的价值吗?

随附方框图、请查看。

e2e.ti.com/.../Question-MUX36D08.pdf

感谢您的支持。

此致、

Takumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    1) 1) MUX36D08没有断电保护、这意味着当 Vcc = 0时器件不受保护。 当您在断电时向模拟路径施加信号时、这将带来反向器件供电的风险。 因此、他们看到的这种现象是预期的、您在第1页的 PowerPoint 中共享的是所采用的确切路径。

    2) 2)在 VDD 和 VDD 引脚之间放置一个二极管在理论上会防止反向供电、但由于 ESD 二极管不会触发、您将失去任何保护。 由于二极管会阻止 ESD 事件发生、因此不会有高于 VDD 的 ESD 事件发生的路径。 我们有一份有关 高压模拟多路复用器系统级保护的应用手册。 在这里、我们有一个保护电路示例。  


    3) 3)请注意、这不是缓冲器件。 此器件是一种无源开关、在开关导通时具有电阻。 因此、从技术上讲、模拟开关 I/O 上没有 SN74LV244A 的输入/输出阻抗。 如果他们看到压降、则将来自数据表中列出的导通电阻、这将取决于他们的电源电压电平。 使用此器件时、它们可能会看到150-250欧姆范围内的东西。 无论中的 I/O 电流如何、这都会导致压降。


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami-San:

    非常感谢您的回复!

    我很理解。

    此致、

    Takumi