尊敬的团队:
我在 其中一个项目中使用 TMUX1119DCKR。
我的 I/P 为 S1=3.6V、S2为1.8V。在我们的实验电路中、I/P 由 Keysight 提供的功率分析仪提供。(https://www.keysight.com/in/en/product/N6705B/dc-power-analyzer-modular-600-w-4-slots.html)
在 TINA TI 参考设计中,我可以在 S1和 S2的 I/P 中看到一个50欧姆的串联电阻。 我可以知道它的用途吗?
选择由振幅为5V 的 CLK 驱动、最大频率为400kHz。
我在高电平(3.6V)和低电平(1.8V)时观察到一些峰值。

我是否可以知道是预期行为、或者是否有任何方法可以解决此问题。
请找到我的 TINA TI 仿真文件。
此致
哈里