This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:TMUX1119DCKR 输出端的峰值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1046013/tmux1119-peaking-at-the-output-of-tmux1119dckr

器件型号:TMUX1119

尊敬的团队:

我在 其中一个项目中使用 TMUX1119DCKR。

我的 I/P 为 S1=3.6V、S2为1.8V。在我们的实验电路中、I/P 由 Keysight 提供的功率分析仪提供。(https://www.keysight.com/in/en/product/N6705B/dc-power-analyzer-modular-600-w-4-slots.html)

在 TINA TI 参考设计中,我可以在 S1和 S2的 I/P 中看到一个50欧姆的串联电阻。 我可以知道它的用途吗?

选择由振幅为5V 的 CLK 驱动、最大频率为400kHz。

我在高电平(3.6V)和低电平(1.8V)时观察到一些峰值。

我是否可以知道是预期行为、或者是否有任何方法可以解决此问题。

请找到我的 TINA TI 仿真文件。

e2e.ti.com/.../mux.TSC

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    在 TINA 仿真文件中、电阻器应仿真将信号馈入多路复用器的电源的内部电阻。 它们与多路复用器的实际功能无关、因此可以根据需要进行更改。

    关于"峰值"、这看起来像是过冲情况。 尽管它非常小(看起来在14mV 范围内。 这对您的系统有影响吗?  
    通常、过压情况是由线路上的电感造成的。 模型中可能会增加电感、这就是您看到这种情况的原因。 您应该在实际应用中以及从迹线和接线中获得电感。 您通常只需使用串联阻尼电阻即可缓解这种情况。 目前的50欧姆电阻可能还不够。 您是否增加了该值以查看效果?

    我们还提供了有关在开关事件中调试过冲的常见问题解答  
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/863546/faq-debugging-and-fixing-overshoot-in-switching-events

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我没有保留任何串联阻尼电阻器。

    我将在明天继续进行测试。

    该 SPDT 的 O/P 将连接到 SPST 开关、我认为我还需要保持这种状态。

    我明天会向您提供最新信息。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我将值61.9的电阻器与 S1和 S2串联、并解决了过冲和下冲问题。

    我是否可以知道该电阻器如何减少过冲和下冲

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    很高兴看到它帮助了我们!
    实际上、有一份有关此 具有输出阻尼电阻器或简化驱动输出的总线接口器件的应用报告、内容非常丰富。 这里的理论是、您使用阻抗匹配来限制反射。

    谢谢、
    Rami