Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, SN74LV4066A, TMUX1574
主题中讨论的其他器件: SN74LV4066A、 TMUX1574
大家好、
我们是否有适用于 SN74CBTLV3257的 RGY (VQFN)封装的 IBIS 模型? 网站中的 IBIS 模型似乎包括了 RGY 封装以外的其他封装。
提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, SN74LV4066A, TMUX1574
大家好、
我们是否有适用于 SN74CBTLV3257的 RGY (VQFN)封装的 IBIS 模型? 网站中的 IBIS 模型似乎包括了 RGY 封装以外的其他封装。
提前感谢!
此致、
Jejomar
嘿、Jejomar、
我们似乎没有适用于 SN74CBTLV3257的 VQFN IBIS 模型。
封装之间的差异相当小、因此我不会看到使用其他封装时出现问题。
话虽如此、如果您想尽可能接近您的模型允许的近似值、您可以将您的值更改为以下值:
| 典型值 最小 最大
R_pkg 2.900e-02 2.300e-02 4.100e-02
L_pkg 7.730e-10 6.570e-10 9.980e-10
c_pkg 1.360e-13 1.150e-13 1.560e-13
我从列出了 RGY 引脚参数的 SN74LV4066A IBIS 模型中提取了这一点。 该模型中还列出了其他引脚规格、如果您愿意、也可以拉取这些规格。 封装会使 Ron 变化最多几毫欧、电感变化几 nH、电容变化一小部分 pF。 如果您的设计依赖于如此小的更改、我会推荐其他器件。
不过、在这方面、您是否了解过 TMUX1574? 这是一款更新的4通道2:1器件、具有1.8V 逻辑电平、可兼容升级的功能。 它不会采用 VQFN 封装、但 UQFN 稍小一些。
谢谢、
Rami