This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:用于 RGY 封装的 IBIS 模型

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, SN74LV4066A, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1046673/sn74cbtlv3257-ibis-model-for-rgy-package

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: SN74LV4066ATMUX1574

大家好、

我们是否有适用于 SN74CBTLV3257的 RGY (VQFN)封装的 IBIS 模型? 网站中的 IBIS 模型似乎包括了 RGY 封装以外的其他封装。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jejomar、

    我们似乎没有适用于 SN74CBTLV3257的 VQFN IBIS 模型。  

    封装之间的差异相当小、因此我不会看到使用其他封装时出现问题。  
    话虽如此、如果您想尽可能接近您的模型允许的近似值、您可以将您的值更改为以下值:  

    |          典型值     最小              最大
    R_pkg   2.900e-02   2.300e-02   4.100e-02
    L_pkg   7.730e-10  6.570e-10  9.980e-10
    c_pkg   1.360e-13   1.150e-13   1.560e-13

    我从列出了 RGY 引脚参数的 SN74LV4066A IBIS 模型中提取了这一点。 该模型中还列出了其他引脚规格、如果您愿意、也可以拉取这些规格。 封装会使 Ron 变化最多几毫欧、电感变化几 nH、电容变化一小部分 pF。 如果您的设计依赖于如此小的更改、我会推荐其他器件。

    不过、在这方面、您是否了解过 TMUX1574? 这是一款更新的4通道2:1器件、具有1.8V 逻辑电平、可兼容升级的功能。 它不会采用 VQFN 封装、但 UQFN 稍小一些。

    谢谢、
    Rami