This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:闩锁性能功能

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1045121/sn74cb3q3245-latch-up-performance-function

器件型号:SN74CB3Q3245

你(们)好。

我的客户使用 SN74CB3Q3245进行信号开关。 它们与"闩锁性能"相混淆。 那么、您能给我解释一下这个函数吗?

我在我们的数据表中找不到相关内容。

最棒的

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    这是指在 IC 上执行的 JESD78标准闩锁测试。 数据表中的该行表明我们遵守了该标准。  我们在 这里提供了一份白皮书、其中详细介绍了这方面的内容。 第4/5页上的第2.1节将对您的客户最有用-但整个文档有助于了解规范和锁存测试的含义。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson