请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3245 你(们)好。
我的客户使用 SN74CB3Q3245进行信号开关。 它们与"闩锁性能"相混淆。 那么、您能给我解释一下这个函数吗?
我在我们的数据表中找不到相关内容。
最棒的
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我的客户使用 SN74CB3Q3245进行信号开关。 它们与"闩锁性能"相混淆。 那么、您能给我解释一下这个函数吗?
我在我们的数据表中找不到相关内容。
最棒的
Steven
您好 Steven、
这是指在 IC 上执行的 JESD78标准闩锁测试。 数据表中的该行表明我们遵守了该标准。 我们在 这里提供了一份白皮书、其中详细介绍了这方面的内容。 第4/5页上的第2.1节将对您的客户最有用-但整个文档有助于了解规范和锁存测试的含义。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson