This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [限流 IC]替代建议查询

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1041852/current-limit-ic-substitute-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:TPS25947

大家好、TI 支持团队

由于以下部件的交货问题、客户请求提供更换产品建议。

- SY6875ADBC/SILERGY

请推荐具有与上述器件类似规格的 TI 产品。

所需的规格如下所示。

- 12V 2A 输入

-电压钳位16V 或更低

电流限制:2A 或更高

-欠压锁定:3V 或更低


有关现有产品的规格、请参阅以下内容。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    TPS25947是替代  SY6875ADBC 的合适 IC。  与 SY6875ADBC 相比、TPS25947具有更低的 Rdson (28 Mohms)和更小的封装(2mm x 2mm)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    正在关闭线程。 请告诉我、如果您有进一步的查询、您可以在此处发布主题将重新打开。

    此致

    Kunal Goel