请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS25947大家好、TI 支持团队
由于以下部件的交货问题、客户请求提供更换产品建议。
- SY6875ADBC/SILERGY
请推荐具有与上述器件类似规格的 TI 产品。
所需的规格如下所示。
- 12V 2A 输入
-电压钳位16V 或更低
电流限制:2A 或更高
-欠压锁定:3V 或更低
有关现有产品的规格、请参阅以下内容。

谢谢。
此致、
mj