请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6112 主题中讨论的其他器件:TS12A12511
大家好、
如标题所述、客户需要一个开关、当未施加 VDD/VSS (0V)时、该开关可以使通道(D 至 S)短路。
如果没有、还有进一步的问题是 TI 中是否有这样的现有器件? 客户正在寻找宽电压多路复用器+/-15V。
很有趣的是、客户告诉我他们已经测试了 TS12A12511、当没有施加电源电压时、他们发现 COM 和引脚短路、我没有进行过验证、所以如果有任何想法、请告诉我。
谢谢!
Andrew