This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6112:未施加电源电压时 D-S 短路

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1041919/tmux6112-d-s-short-when-no-supply-voltage-applied

器件型号:TMUX6112
主题中讨论的其他器件:TS12A12511

大家好、

如标题所述、客户需要一个开关、当未施加 VDD/VSS (0V)时、该开关可以使通道(D 至 S)短路。

如果没有、还有进一步的问题是 TI 中是否有这样的现有器件? 客户正在寻找宽电压多路复用器+/-15V。

很有趣的是、客户告诉我他们已经测试了 TS12A12511、当没有施加电源电压时、他们发现 COM 和引脚短路、我没有进行过验证、所以如果有任何想法、请告诉我。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产任何此类器件。

    在该测试中、TS12A12511可能会保持最后的设置、因为如果是内部电容。 但没有任何保证;在一般情况下、我希望所有 MOSFET 栅极都放电、所有通道都断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Clemens!

    那么、很好奇、您是否听说过任何其他供应商至今仍在提供此类解决方案?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们没有任何器件包含耗尽型 MOSFET、因此对于 OUT 器件、此时无法在0V 下运行。

    在这种情况下 、TS12A12511在没有电源电压的情况下打开、如果器件正常运行、则无法打开。 发生这种情况的唯一方法是器件损坏或输出端充电了一些杂散电容、导致出现电压读数。 如果 IC 未通电、器件将无法关闭开关。

    谢谢!

    Bryan