This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:1.8V I2C 应用

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1020876/tmux136-1-8v-i2c-application

器件型号:TMUX136

尊敬的团队:

客户希望在1.8V I2C 应用中使用 TMUX136。

我们能否在 VCC 上使用3.3V 功率电平并在多路复用器输入/输出引脚上连接1.8V I2C 信号?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TMUX136将通过多路复用器输入/输出引脚(即 VCC = 3.3V 时的通道)支持1.8V I2C 信号。 这是有效操作。 请确保开关两侧的总线上都有正确的上拉电阻器、以确保 I2C 时序规格。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh