Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX136 尊敬的团队:
客户希望在1.8V I2C 应用中使用 TMUX136。
我们能否在 VCC 上使用3.3V 功率电平并在多路复用器输入/输出引脚上连接1.8V I2C 信号?
谢谢。
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.