This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:如果我们仅使用 D1和 D4、我们是否可以让 D2和 D3悬空?

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1017871/ts5mp646-if-we-only-use-d1-and-d4-can-we-let-d2-and-d3-floating

器件型号:TS5MP646

先生,您好:

请首先参考我们的原理图。

如果我们仅使用 D1和 D4、我们是否可以让 D2和 D3浮动?

请帮助您为我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的 I/O (但不是控制输入)可保持悬空;请参阅 [常见问题解答]有关信号开关和多路复用器的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    是的、对于我们的多路复用器和信号开关、您可能会使输入和输出引脚保持悬空。 但是、请注意、如果您在高速应用中使用其他通道、这些悬空引脚将充当微型天线、可能会导致一些噪声耦合、并可能影响您的器件性能。 在高速应用中使用时、建议将这些输入和输出接地以减轻这些天线的影响。

    谢谢!

    Bryan