This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:数据表中的开关导通和关断泄漏电流图

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1014940/ts12a12511-switch-on-and-switch-off-leakage-current-chart-in-datasheet

器件型号:TS12A12511

关于 TS12A12511数据表中的图2和图3、请澄清图例与 x 轴参数之间的关系。  这两个电压均标记为开关 IO 电压。  图例是否实际代表了图1和4中所示的3、5和6V 电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rose、

    对这里的混乱表示歉意。 我们的开关是双向的、因此 COM 或 NO/NC 引脚可被视为"输入"或"输出"、具体取决于用户最终设置开关的方式。 现在、此图所示的泄漏电流适用于 COM 作为输入或输出、或 NO/NC 引脚作为输入或输出。 从本质上讲、您可以将 X 轴设置为 COM、例如、图例将指的是 NO/NC 引脚、反之亦然。 因此、就我们的示例而言、X 轴是 COM 引脚、因此 COM 引脚被扫过电压、而 NO/NC 引脚在图例电压处保持静态。 相反、该图也可以解释为在 COM 引脚保持静态的情况下、在整个电压范围内扫描 NO/NC 引脚。 同样、这是因为这些开关是双向的、因此每个引脚都可以是输入或输出、生成的图形将是等效的。

    希望这对您有所帮助! 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rose、

    我想在详细介绍这一点之后、这肯定是指这些图的 VDD/VSS 电压。 图例应反映+/-3V、+/-5V 和+/-6V 时的 VDD/VSS (类似于您指出的图1和图4)。 我们将把这个添加到我们的队列中、以便在将来更新、避免混淆。

    谢谢!
    Bryan