关于 TS12A12511数据表中的图2和图3、请澄清图例与 x 轴参数之间的关系。 这两个电压均标记为开关 IO 电压。 图例是否实际代表了图1和4中所示的3、5和6V 电源电压?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于 TS12A12511数据表中的图2和图3、请澄清图例与 x 轴参数之间的关系。 这两个电压均标记为开关 IO 电压。 图例是否实际代表了图1和4中所示的3、5和6V 电源电压?

您好、Rose、
对这里的混乱表示歉意。 我们的开关是双向的、因此 COM 或 NO/NC 引脚可被视为"输入"或"输出"、具体取决于用户最终设置开关的方式。 现在、此图所示的泄漏电流适用于 COM 作为输入或输出、或 NO/NC 引脚作为输入或输出。 从本质上讲、您可以将 X 轴设置为 COM、例如、图例将指的是 NO/NC 引脚、反之亦然。 因此、就我们的示例而言、X 轴是 COM 引脚、因此 COM 引脚被扫过电压、而 NO/NC 引脚在图例电压处保持静态。 相反、该图也可以解释为在 COM 引脚保持静态的情况下、在整个电压范围内扫描 NO/NC 引脚。 同样、这是因为这些开关是双向的、因此每个引脚都可以是输入或输出、生成的图形将是等效的。
希望这对您有所帮助! 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。
谢谢!
Bryan