您好!
我们计划使用 TS12A12511模拟 SPDT 开关。 根据数据表、有人提到通道中的导通电阻为5欧姆。
由于我们在75欧姆视频应用中使用此开关、因此通过此 IC 添加5欧姆将是一个问题。 我们如何对此进行补偿? 请给出建议。
提前感谢您
巴尔卡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划使用 TS12A12511模拟 SPDT 开关。 根据数据表、有人提到通道中的导通电阻为5欧姆。
由于我们在75欧姆视频应用中使用此开关、因此通过此 IC 添加5欧姆将是一个问题。 我们如何对此进行补偿? 请给出建议。
提前感谢您
巴尔卡斯
您好、Balkis、
您可以选择几个选项来帮助补偿应用中 TSA12A12511的插入损耗。
第一个是在信号链中添加一个高阻抗级。 如果信号是模拟信号、则可以是单位增益放大器;如果信号是数字信号(高电平或低电平)、则可以是缓冲器。 这会从开关的角度创建高阻抗负载、因此缓冲器/放大器将看到 appx。 输入信号的输入阻抗大于开关导通电阻。 选择的缓冲器/放大器应具有低输出阻抗 、以便负载(75 Ω)将看到 appx。 输入信号。
如果这不是一个选项-则您可能需要查看另一个开关-如果是这种情况、请提供以下信息:
用于开关的电压电源
2.正在切换的视频信号的信号电平(最大和最小电压与接地端)
3.最大输入信号频率
应用允许的最大衰减-即、如果模拟信号能够处理多大的损耗、或者数字信号需要 VIH (min)和 VIL (max)阈值。
请告诉我这两种方式、我们可以了解如何帮助缓解这一问题!
最棒的
Parker Dodson