This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:请求有关设计指南的建议

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1031441/ts12a12511-requesting-suggestion-on-design-guidelines

器件型号:TS12A12511

您好!

我们计划使用 TS12A12511模拟 SPDT 开关。 根据数据表、有人提到通道中的导通电阻为5欧姆。
由于我们在75欧姆视频应用中使用此开关、因此通过此 IC 添加5欧姆将是一个问题。 我们如何对此进行补偿? 请给出建议。

提前感谢您

巴尔卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balkis、

    您可以选择几个选项来帮助补偿应用中 TSA12A12511的插入损耗。

    第一个是在信号链中添加一个高阻抗级。 如果信号是模拟信号、则可以是单位增益放大器;如果信号是数字信号(高电平或低电平)、则可以是缓冲器。 这会从开关的角度创建高阻抗负载、因此缓冲器/放大器将看到 appx。 输入信号的输入阻抗大于开关导通电阻。 选择的缓冲器/放大器应具有低输出阻抗 、以便负载(75 Ω)将看到 appx。 输入信号。

    如果这不是一个选项-则您可能需要查看另一个开关-如果是这种情况、请提供以下信息:

    用于开关的电压电源

    2.正在切换的视频信号的信号电平(最大和最小电压与接地端)

    3.最大输入信号频率  

    应用允许的最大衰减-即、如果模拟信号能够处理多大的损耗、或者数字信号需要 VIH (min)和 VIL (max)阈值。

    请告诉我这两种方式、我们可以了解如何帮助缓解这一问题!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balkis、

    请确认是否已解决此问题。 如果没有、请根据 Parker 的问题提供更多详细信息、以便我们能够帮助确定我们产品系列中的潜在替代解决方案。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balkis、

    我们一段时间没有收到您的回复-如果我们没有收到您的回复、我将于9/17关闭此主题-如果您根据我的问题有任何其他信息、我将非常乐意为您提供帮助!  

    最棒的

    Parker Dodson