This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:当多路信号分离器#39;没有连接到 IN 时可能发生振荡?

Guru**** 2613465 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1029043/ts3a44159-when-demux-ing-oscillation-possible-when-no-is-connected-to-in

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TPS22917

 当 TS3A44159处于多路信号分离器配置中时(请见 U1) 、电流是否可以从任何"IN"输入或断开的"no"中获得注入? 在我的设计中、我注意到当信号从"绿色"信号注入到"NC"侧时、"蓝色"信号在大约100uS 后开始上升、这会导致多路复用器将 NO 连接到 COM、COM 最终将"蓝色"信号连接到"黄色"信号、然后再连接到"Yellow"信号 出于某种原因、"蓝色"和"黄色"信号保持在大约1V (即使蓝色信号上有10k 下拉电阻)。 在我的测试场景中、没有其他 IC/信号连接"黄色"和"蓝色"信号(除了下面的原理图中所示的信号)。 总体行为非常奇怪、但在我的 PCB 上完全可重复。 这是预期行为吗? 原因是什么? 如何防止这种情况发生? 谢谢。

请参阅以下简化版原理图:

和示波器捕获的"黄色"、"蓝色"和"绿色"信号:


请告诉我是否有更多有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joey、

    是否有您以这种方式使用多路复用器的原因、或者是否还有其他原因缺失? 在我看来,IN 引脚与 NO 引脚接地,这意味着您只需选择 NC->COM 连接。 多路复用器的用途是什么?
    通过所选的引脚可实现注入电流(请  参阅:[FAQ] TI 模拟开关中的注入电流控制)。 该电流 可能是初始碰撞的原因。 是否仅在器件导通后首次切换后发生? 806k 电阻器非常弱、可能不允许它下拉线路。 TPS22917上似乎有一个智能下拉特性、此特性可在首次上电时使 ON 输出被下拉、从而使其保持悬空。 加电定序完成后、它会有效地浮动。 您能否断开多路复用器与 TPS 输出的连接、并查看 TPS 输出独立的外观?

    此外、您使用的电源电压是多少、您是否也可以为我示波 VCC? 可以将电流注入电源电压、从而改变您的 Ron 和 VIH/VIL 电平、因此我想了解 VCC 相对于您所看到的瞬态时序的外观。

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复。 要回答您的一些问题、请执行以下操作:

    多路复用器的用途是什么?
    通常情况下、"蓝色"信号连接到微控制器以处理切换。然而、在调试问题时、我注意到、即使我移除了微控制器、我仍然看到问题、因此我没有将其包含在之前的原理图中。  

    此外、您使用的电源电压是多少、您是否也可以为我示波 VCC?
    电源电压为3.3V。  VCC 线路中的电压瞬时下降至大约2.9V (这令人惊讶地是...)  
    将提供示波器截图并很快回答其他问题。  

    不过、从较高层次看、我认为我实际上可以通过将 NO 引脚连接到 VDDS 来解决这种奇怪的配置、因为"蓝色"信号无论如何都会摆动到 VDDS。 您认为这可以解决该问题吗?



    谢谢、
    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joey、

    将开关输入与 I/O 输入隔离开来有望使我们更好地了解他在这里发生的情况。 在最初的示波器屏幕截图中、蓝色输入介于 VIH 和 VIL 电平之间、以便在2.9V 工作电压下(根据数据表中的值近似计算、工作电压介于3V 和2.7V 之间) 因此、我们实际上不知道它应该处于什么状态、您可能会遇到振荡、这可能是您看到两个信号中的一部分出现在输出上的原因。 如果我们可以隔离蓝色输入并使其根据 VIH 和 VIL 电平正确切换、我想查看结果。   

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    以下是使用 VDDS 进行示波器捕获时的样子(粉色信号)


    当我移除连接到"Device_Power"的负载时、我不再看到 VDDS 下降、我不再遇到振荡问题。 因此、可能是 VDDS 骤降导致了问题。 尽管对我来说仍然令人惊讶的是、"Blue"信号上的10k 下拉电阻不会为我节省成本。  

    以下是示波器捕获在没有将负载连接到"Device_Power"时的样子


    谢谢、
    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    影响开关的 VCC 电源似乎会发生一些错误。  这是相同的设置、NC 和 in3连接正确吗? 我认为10k 应该可以、但如果您有一个更强的下拉电阻器可用、则测试该电阻器是否有帮助。 不过、底线是 TS3A 开关本身似乎不会导致问题、如果我们可以解决导致 VDDS 骤降的原因、问题应该消失。 不过、在切换之前、骤降看起来会开始。 电路的其他部分是否位于同一 VDDS 电源轨上、与此保持一致?  只是查看此错误的"触发器"实际上是什么;似乎是从示波器随机发生的。  
    我不怀疑该下降是 TPS22917 Vout 中的正常现象。 您在那里通常具有什么负载?  
    我将与负责该器件的电源管理团队联系、看看他们是否对发生这种情况的原因有一些了解、以及我们是否能够防止这种下降。 或许器件电源输出在这里也会有所帮助。 我怀疑如果我们稳定 VDDS、问题将得到解决。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的快速回复。

    这是相同的设置、NC 和 in3连接正确吗?  
    是的、设置相同。

    我认为10k 应该可以、但如果您有一个更强的下拉电阻器可用、则测试该电阻器是否有帮助。
    没有尝试使用更强的下拉电阻、但似乎如果我使用 GPIO 将该线路保持在低电平、也没关系。

    如果我在"VDDS"(靠近 TPS 的 Vin)网络上输出一个大电容、当我打开负载时、电压会降至仅3.1V、我不再注意到 TS3A 器件的开关误差。 负载是高功率射频 模块。  

    似乎最好的解决方案就是稳定 VDDS 轨、我可以使用大电容来实现。  
    感谢您在这里的深入见解。 非常有助于观察 VDDS 线路。

    不过、在高层、我仍然不完全理解为什么即使在骤降之后、当 VDDS 恢复到3.3V 时、"蓝色"信号也会保持在1V。  
    仍然会希望它最终变为0。

    感谢您的帮助、
    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    在这上面循环、看看您是否对"蓝色"信号为什么即使在 VDDS 恢复到3.3V 后仍保持在1V 的情况有任何直觉。
    这将有助于理解、因此我们可以确保未来的设计更加稳健。

    谢谢、
    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joey、

    您在 TPS22917器件的负载上具有多大的电容? 如果浪涌电流很大、可能会导致电源电压骤降。 您可以在 CT 引脚上添加电容来控制压摆率、从而在不降低电压的情况下实现电源可能处理的浪涌电流。 我看不到 TPS22917会以任何方式影响蓝色信号。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    我不确定为什么会将蓝色信号上拉并保持在1V。 它看起来好像是在某个地方形成了分压器、 但是、从原理图中可以看出、它似乎会被下拉、并且由于您将 NO 从蓝色切换到 VDDS、问题仍然存在、因此我不知道电势来自何处、因为只有下拉电阻位于蓝色线上。 蓝色信号路径上的开关是如何发生的?
    解决此问题的 GPIO 是否配置为具有内部下拉电阻器? 有什么价值、您可以尝试在外部复制它吗?

    谢谢、
    Rami