This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6104:TMUX6104单电源运行所需的说明

Guru**** 1144150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6104, TMUX1204, TMUX1104, TMUX1109, TMUX1309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1039161/tmux6104-clarifications-required-single-supply-operation-of-tmux6104

器件型号:TMUX6104
主题中讨论的其他器件: TMUX1204TMUX1104TMUX1109TMUX1309

尊敬的团队:

我想在我的应用之一中使用 TMUX6104。

我有一个5V 单电源可用。

此 IC 在5V 电源下是否能够正常工作。(VDD=5V、VSS=0V)

在数据表中、我可以看到"宽电源电压范围:±5V 至±16.5V (双电源)或10V 至16.5V (单电源)"。

下面给出了绝对最大额定值。

根据这些绝对额定值、我了解它可以在 VDD=5V 和 VSS=0V (GND)下工作。

如果我错了、请纠正我的问题

相关信息  

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值会告诉您器件何时可能损坏。 它们不能保证正确运行。

    建议的工作条件表明、从 VDD 到 VSS 需要至少10V 的电压。

    您需要选择一个实际额定电压为5V 单电源的器件、例如 TMUX1204或 TMUX1104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢你。

    TMUX1204无库存

     TMUX1104仅随慕斯提供。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    只需确认 Clemens 是否正确-此器件应在至少+/-5V 的电压下运行-而不是由5V 的单电源供电。 虽然器件不应损坏、但我们不保证它能在该级别工作。

    话虽如此-我们拥有的唯一其他单通道4:1多路复用器是 TMUX1104和 TMUX1204。 Mouser 是我们器件的经销商、因此如果您想使用 TMUX1104、他们应该可以从那里购买。  

    但是 、我们确实有大量库存的5V 2通道4:1多路复用器。 对于低频应用、不需要的模拟 I/O 引脚可保持悬空、如果需要更高的速度、建议使用50欧姆电阻器端接这些引脚。  如果您有一些库存、那么首先要了解的一些好器件是采用 WQFN 封装的 TMUX1309。 我们还有 TMUX1109、但该器件的库存更少。  但也请查看我们 的双通道4:1产品系列 、因为如果您可能希望继续这样做、其中的许多器件可能在应用中工作。 请注意、如果多路复用器在单电源表中支持5V 电压、但它允许更高的电源电压、这通常意味着您会看到更差的性能、因为多路复用器通常在最大电压下表现最佳(最佳通道参数)。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    谢谢你。

    此致

    哈里