主题中讨论的其他器件: TMUX1204、 TMUX1104、 TMUX1109、 TMUX1309
尊敬的团队:
我想在我的应用之一中使用 TMUX6104。
我有一个5V 单电源可用。
此 IC 在5V 电源下是否能够正常工作。(VDD=5V、VSS=0V)
在数据表中、我可以看到"宽电源电压范围:±5V 至±16.5V (双电源)或10V 至16.5V (单电源)"。
下面给出了绝对最大额定值。

根据这些绝对额定值、我了解它可以在 VDD=5V 和 VSS=0V (GND)下工作。
如果我错了、请纠正我的问题
相关信息
哈里