请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4052A 大家好、
是否有专家可以告诉您 SN74LV4052A 与 CD74HC4052M 的主要区别?
谢谢!
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是否有专家可以告诉您 SN74LV4052A 与 CD74HC4052M 的主要区别?
谢谢!
Andrew
唯一的主要区别是带宽(50MHz 与200MHz)。 其他差异很小。
www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?parts=CD74HC4052,SN74LV4052A
尊敬的 Andrew:
因此、这些器件之间的最大区别在于它们支持的电源轨和信号。 CD74HC4052M 可实现+/-5V 的负信号(双电源)、如果 VEE 连接到 GND、也可实现6V 单电源。
SN74LV4052A 只能由2V 至5.5V 的单电源供电。 根据您的应用、您需要选择可用的电源轨以及需要传递的信号(这些器件只能在电源轨电压之间传递信号)。
此外、我建议浏览每个数据表并比较两者之间的直流特性/交流特性表。 没有什么大的、但也有一些小的差异。
谢谢!
Bryan