This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:SN74LV4052A 与 CD74HC4052M

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1037226/sn74lv4052a-sn74lv4052a-vs-cd74hc4052m

器件型号:SN74LV4052A

大家好、

是否有专家可以告诉您 SN74LV4052A 与 CD74HC4052M 的主要区别?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的主要区别是带宽(50MHz 与200MHz)。 其他差异很小。

    www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?parts=CD74HC4052,SN74LV4052A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    因此、这些器件之间的最大区别在于它们支持的电源轨和信号。  CD74HC4052M 可实现+/-5V 的负信号(双电源)、如果 VEE 连接到 GND、也可实现6V 单电源。

     SN74LV4052A 只能由2V 至5.5V 的单电源供电。 根据您的应用、您需要选择可用的电源轨以及需要传递的信号(这些器件只能在电源轨电压之间传递信号)。

    此外、我建议浏览每个数据表并比较两者之间的直流特性/交流特性表。 没有什么大的、但也有一些小的差异。

     谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    它很有用!

    Andrew