请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3159 大家好、
下面是我们的测试图。

下面是我们的测试结果。 输出 Vpp=0.86V、输入 Vpp=0.46V
我们的输入信号为30MHz、正弦2Vpp+DC 1V (蓝色 为 输出、黄色为 NC。) 我们认为输入衰减是因为输入信号电缆上存在寄生电阻+ NC 引脚上的 CLoad、以生成低通滤 波器、从而导致输入衰减。 但我们不知道为什么输出 Vpp 被放大。

您能告诉我结果的可能原因吗?
罗伊