This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:输出电压电平大于输入电压电平

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1037174/ts5a3159-output-voltage-level-is-larger-than-input-voltage-level

器件型号:TS5A3159

大家好、

下面是我们的测试图。

下面是我们的测试结果。 输出 Vpp=0.86V、输入 Vpp=0.46V

我们的输入信号为30MHz、正弦2Vpp+DC 1V (蓝色 为 输出、黄色为  NC。) 我们认为输入衰减是因为输入信号电缆上存在寄生电阻+ NC 引脚上的 CLoad、以生成低通滤 波器、从而导致输入衰减。 但我们不知道为什么输出 Vpp 被放大。  

您能告诉我结果的可能原因吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们的多路复用器是无源的、因此它们无法放大信号。 但是、它们可以在足够高的频率下衰减信号、但在这里似乎不是这样。

    是否确定在器件的实际输入引脚上进行测量(不是在某个测试点或其他连接处)? 多路复用器的输入/输出还有什么连接?

    谢谢!

    Bryan