This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:阻焊层设计不同于推荐的设计

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1033464/ts5mp645-solder-mask-design-different-from-the-recommended

器件型号:TS5MP645

大家好、团队、

使用 TS5MP645时、我收到了客户关于阻焊层设计的问题。

客户正在 开发其评估板、并计划在其板上使用 TI MIPI 开关 TS5MP645。

数据表第32页列出了建议 的焊接示例、但由于他们希望在电路板上的每个引脚之间进行更宽的焊接、因此他们希望按 如下方式更改其设计。

  • 最小焊接厚度为0.1mm (绿色阻焊层)
  • 焊盘直径 φ 0.225mm (*推荐为 φ 0.23mm)
  • 阻焊层 开孔 φ 0.3mm (每侧0.0375mm)。 与 SR-DI 兼容)

此焊料设计是否存在任何问题? 此外,如果过去有类似案件的资料,他们希望知道。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    我建议不要再使用数据表中发布的建议。 我们还没有其他示例可供分享、因为我们强烈建议使用数据表值。  

    焊盘直径通常为0.23mm (在0.21mm 至0.25mm 的范围内)-缩小焊盘直径可能会导致接触电阻增加、因为对于大于焊盘直径的引脚的连接更窄。 0.23mm 是平均值/典型值、因此当权衡是焊盘尺寸与接触电阻/连接不良时、它是理想选择。 因此、通过做出这种选择、连接不良和/或额外的接触电阻可能会增加。

    2.0.0375mm 小于0.05mm、因此开口正常、符合规格。

     ~、最小厚度可能与此电路板的 EVM 上的阻焊层厚度为~0.01mm (0.4mil)、通常可以看到阻焊层厚度为 μ m、与 NSMD 电路板的焊盘厚度相同 (这是阻焊层和焊盘之间存在间隙的地方)。 这可能会导致问题、因为这基本上会产生井、而这并不会真正增加任何好处。

    根据所述、如果焊盘直径被切割、布局的风险会稍大-但由于它仍然非常接近典型值、所以虽然它增加了风险、但最可能的问题是由于焊盘连接更窄、接触电阻会稍微高一些。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的答复。 根据您的反馈、我们鼓励客户遵循数据表上的建议。

    但是 、客户还想确认其他问题。

    • 在数据表第22页的建议布局中、是否可以了解光图形穿过表面层、而暗图形穿过内层?

    在其电路板中、如果图形需要穿过表面层、焊盘尺寸将为0.33mm、间距为0.4mm。 它们的图形设计制造商认为不需要0.07mm。

    最棒的

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    很抱歉耽误你的时间!

    是的、深色图案用于内部布线、较浅的图案用于表面布线。

    但是、如果您的系统不允许、您不需要在曲面上进行任何布线。 这只是一个示例布局、其中外部引脚连接在同一层、内部引脚上只有通孔。 这样做有几个原因:

    1.它使布线更容易-由于布局布线会导致系统中的阻抗不匹配最小(布线中的更多曲线会使阻抗匹配更困难)。 此设计可简化布线和阻抗匹配。  

    2.高频效应-如上所述、与直线的大量偏差会使阻抗匹配变得更加困难、此外、向引脚添加过孔也会改变布线和引脚之间的接触电阻 -这会增加另一个级别的注意事项、因为每个过孔都增加了阻抗 在设计器件时需要考虑的问题。

    3.成本-过孔将要花费金钱、并且没有表面层连接会增加很多过孔、这可能会导致电路板成本上升。

    这并不是说其他布局示例无法实现、而是说这个示例确实有效、并且比其他布局更易于实现。 但是、如果它是制造约束、则可以更改布局。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的解释。

      很高兴在这里、路由设计具有灵活性。

    由于其系统、由于电路板规格的原因、只能将布线传递到内层、因此他们回答说将尝试建议的原始布线设计。

    再次感谢您的帮助。 现在我想结束这一情况。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    我很高兴我能够提供帮助-如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson