This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:关于输入保护二极管和 VEE 引脚绝对最大额定值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1034960/cd74hc4051-about-input-protection-diode-and-vee-pin-absolute-maximum-rating

器件型号:CD74HC4051

您好!

客户使用  CD74HC4051创建了一个具有输入开关的系统。
将信号连接到该设置时、会暂时施加低于-VEE 的瞬态电压。
让我问两个有关负电压瞬变的问题。

1.是否有与其他 IC 类似的交流瞬态规格调节?
2.是否在 PIN7上设置了保护二极管?
您能告诉我内部 ESD 保护二极管的配置吗?



此致。
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    您是指瞬态时序规格吗? 我们没有此规格、建议它们保持数据表中的建议值。

    也就是说、将瞬态电压低于-VEE 不一定会损坏器件。 数据表中列出了 Vi < Vee 时的一些钳位二极管条件(请注意 Vi 是一个拼写错误、应为 Vis、即 I/O 电压)。 如果电流最小化、则应使用一个简单的电阻器、它们应该正常。



    谢谢、
    Rami