各位专家、您好!
我的客户正在评估 TMUX1209。
然后、它们在 EN=0期间在 DA/DB 上观察到100mV 为高阻抗。
我想它来自内部保护二极管或其他东西、但数据表中对此没有任何解释。
因此、在 EN=0期间、您是否会提供内部等效电路来确认100mV 的原因?
此致、
Kazuki Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kazuki、
Clemens 正确-当 EN = 0时 、输出(DA/DB)通过高阻抗级从输入端断开。 如果输出(DA/DB)与 A 负载断开、并且您仅测量引脚 w.r.t 接地、则该引脚为浮动电压、无法获得准确的读数。
结构如下所示:

这显示了 TMUX1209中的4:1多路复用器之一。 它们是相对简单的器件、I/O 上有 ESD 保护二极管、如图所示。 开关结构是一种模拟传输门-其状态由上图中的逻辑方程决定。 如果该公式得出 MOSFET 为0、则在 EN = 0时、MOSFET 始终处于 关断状态(高阻抗)-在 D 引脚上没有定义电压进行测试时、二极管基本上是开路的。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson