This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1209:内部等效电路

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1032826/tmux1209-internal-equivalent-circuit

器件型号:TMUX1209

各位专家、您好!

我的客户正在评估 TMUX1209。
然后、它们在 EN=0期间在 DA/DB 上观察到100mV 为高阻抗。
我想它来自内部保护二极管或其他东西、但数据表中对此没有任何解释。
因此、在 EN=0期间、您是否会提供内部等效电路来确认100mV 的原因?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值意味着从 GND 到 DA/DB 以及从 DA/DB 到 VDD 有 ESD 保护二极管

    当 I/O 引脚处于高阻抗状态时、它们是悬空的、即无法测量它们的电压。 该100mV 值是测量过程的伪影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    Clemens 正确-当 EN = 0时 、输出(DA/DB)通过高阻抗级从输入端断开。 如果输出(DA/DB)与 A 负载断开、并且您仅测量引脚 w.r.t 接地、则该引脚为浮动电压、无法获得准确的读数。

    结构如下所示:

    这显示了 TMUX1209中的4:1多路复用器之一。 它们是相对简单的器件、I/O 上有 ESD 保护二极管、如图所示。 开关结构是一种模拟传输门-其状态由上图中的逻辑方程决定。 如果该公式得出 MOSFET 为0、则在 EN = 0时、MOSFET 始终处于 关断状态(高阻抗)-在 D 引脚上没有定义电压进行测试时、二极管基本上是开路的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson