Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3160 主题中讨论的其他器件:TS5A23166
E2E、
我正在寻找一个2:1先合后断开关。 请帮助推荐器件。
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Adam:
请向我们提供一些有关应用和用例的详细信息、以了解关键注意事项。
问题:
-什么是应用程序,为什么在休息前需要做得更好?
-电源电压?
-信号电压?
-信号频率和/或带宽要求?
我们所有的单通道2:1 (SPDT)开关都支持"先断后合"功能、因为它有助于防止信号路径瞬间短路并减少信号失真问题。
如果绝对需要"先接后断"、则可以使用双通道1:1 (SPST)开关并使用单独的开关使能引脚控制接通/断开。
TS5A23166是一款出色的双通道1:1开关、具有两种不同的控制信号 IN1和 IN2来控制开关。 COM1和 COM2可以在外部连接在一起以使其成为 SPDT 设置、NO1和 NO2作为输出、您仍然可以单独控制每个开关。
谢谢、
此致、
Sandesh