This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:I#39;m 在断开开关之前寻找2:1接通。 请帮助推荐器件。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/980609/ts5a3160-i-m-looking-for-a-2-1-make-before-break-switch-please-help-recommend-a-part

器件型号:TS5A3160
主题中讨论的其他器件:TS5A23166

E2E、  

我正在寻找一个2:1先合后断开关。   请帮助推荐器件。  

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请向我们提供一些有关应用和用例的详细信息、以了解关键注意事项。

    问题:

    -什么是应用程序,为什么在休息前需要做得更好?

    -电源电压?

    -信号电压?

    -信号频率和/或带宽要求?

    我们所有的单通道2:1 (SPDT)开关都支持"先断后合"功能、因为它有助于防止信号路径瞬间短路并减少信号失真问题。

    如果绝对需要"先接后断"、则可以使用双通道1:1 (SPST)开关并使用单独的开关使能引脚控制接通/断开。  

    TS5A23166是一款出色的双通道1:1开关、具有两种不同的控制信号 IN1和 IN2来控制开关。 COM1和 COM2可以在外部连接在一起以使其成为 SPDT 设置、NO1和 NO2作为输出、您仍然可以单独控制每个开关。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    只是想跟进此帖子、以确保 TS5A23166方法 解决了您的问题。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh