主题中讨论的其他器件: TS5A3357
你好
我们正在测试 TS5A3359是否能够在 SD 卡和 EMMC 存储器之间切换、但遗憾的是、我们遇到了一些性能问题。
该器件本身工作正常、我们使用信号发生器对其进行了测试、所有输入和输出均正常工作、问题在于我们何时需要从 SD 卡读取数据、因为主机 PCB 似乎无法检测连接的 SD 卡。
这种情况的奇怪之处在于、如果我们将示波器连接到 N0/N1/N2侧的探针、其中 SD 卡位于此处、则会检测到 SD 卡。 不用说、我们只需要将示波器探针连接到1个信号、它可以是任何信号、SD 卡通信才能正常工作。 有什么关于这种情况发生的想法吗?
值得一提的是、SDA 线路所需的上拉电阻器仅连接到多路复用器的 COM 侧。 是否需要在多路复用器的信号侧都设置上拉电阻器?
请参阅下面的原理图。