This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:除非示波器探针连接到任何信号、否则不读取 SD 卡

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359, TS5A3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/980110/ts5a3359-sd-card-not-read-unless-oscilloscope-probe-is-connected-to-any-of-the-signals

器件型号:TS5A3359
主题中讨论的其他器件: TS5A3357

你好

我们正在测试 TS5A3359是否能够在 SD 卡和 EMMC 存储器之间切换、但遗憾的是、我们遇到了一些性能问题。

该器件本身工作正常、我们使用信号发生器对其进行了测试、所有输入和输出均正常工作、问题在于我们何时需要从 SD 卡读取数据、因为主机 PCB 似乎无法检测连接的 SD 卡。  

这种情况的奇怪之处在于、如果我们将示波器连接到 N0/N1/N2侧的探针、其中 SD 卡位于此处、则会检测到 SD 卡。 不用说、我们只需要将示波器探针连接到1个信号、它可以是任何信号、SD 卡通信才能正常工作。 有什么关于这种情况发生的想法吗?

值得一提的是、SDA 线路所需的上拉电阻器仅连接到多路复用器的 COM 侧。 是否需要在多路复用器的信号侧都设置上拉电阻器?

请参阅下面的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我认为问题是、建议在多路复用器的两侧都有上拉电阻、因为如果不这样做、可能会导致您看到的问题。  请尝试在两侧实施此操作、并查看此操作是否可以解决问题。

    如果这无法解决您的问题、请使用回形针图标重新上传原理图 、因为 E2E 网站目前不支持复制和粘贴图像、不幸的是、我看不到您由于此原因上传的原理图。  

    请告诉我-如果您仍有问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dodson、

    我们现在已在多路复用器的另一侧添加了所需的上拉电阻器、并且器件正常运行。

    感谢您的支持!
    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dodson、

    遗憾的是、我们仍然遇到多路复用器问题。

    我对上拉电阻器进行了硬件更改、该更改在当天工作并存储了电路板。
    我将电路板存储在存储中、几天后、星期三/星期四、我将电路板交给嵌入式团队进行测试、但他们未能读取 SD 卡、也未读取 EMMC。 如果我们仅使用 SD 卡连接之前的板、它们就能完美工作。

    我昨天、星期一检查了电路板、但未能找到任何问题。 我将其插入逻辑分析仪、以验证信号、并通过磁力验证电路板是否正常工作。 我断开了逻辑分析仪、并确保电路板工作正常。 我在将它们放在侧面之前对它们进行了10次测试。  
    今天、我尝试再次测试电路板、但无法再次读取 SD 卡... 我知道这在主板上不是问题、因为他们在主板上工作的时间都是100%、而主板上只有 SD 卡。

    还有什么可以尝试的东西、或者可能是我做错的东西吗?
    请查找 PCBse2e.ti.com/.../SanDiego_5F00_1.1.pdf 的原理图和照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    原理图没有任何看起来错误的地方。  

    您是否曾尝试更换板载装置并重新测试以验证 IC 本身没有发生任何变化?

     这可能是由于开关的高导通电容(典型值78pF -对于开关而言非常高); 这可能会导致检测问题-电容会因多个因素而变化、这可以解释出现某些问题的原因。  

    TS5A3357具有较低的导通电容(典型值为17pF)、是3359和(带宽也更高)的引脚对引脚替代产品-这对于应用而言很可能会更好-也就是说,通过器件的最大时钟速度是多少?

    请告诉我-因为我认为总线容量可能太大、这是因为开关和需要一个较低的导通电容开关。

    最棒的

    Parker