Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309
您好专家、
我的客户正在考虑使用 TMUX1309。 但是、它们的系统的条件是在 Vdd=0V 时为 Sx 提供3.3V 电压。
Sx 引脚的绝对最大值为 Vdd+0.5V。
TMUX1309在这种情况下是否会造成任何损坏?
我在图8-14中找到了 Sx 引脚和 Vdd 引脚之间的二极管。 我相信绝对最大值来自该二极管的 Vf。
客户可以接受 Sx 引脚串联电阻来限制电流。
如果我们可以为二极管提供可接受的电流、客户可以在这种情况下使用该器件吗?
谢谢
穆克