This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309:输入容限、Vdd=0V 时 Sx = 3.3V

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/981716/tmux1309-input-tolerant-sx-3-3v-at-vdd-0v

器件型号:TMUX1309

您好专家、

我的客户正在考虑使用 TMUX1309。 但是、它们的系统的条件是在 Vdd=0V 时为 Sx 提供3.3V 电压。  

Sx 引脚的绝对最大值为 Vdd+0.5V。

TMUX1309在这种情况下是否会造成任何损坏?

 我在图8-14中找到了 Sx 引脚和 Vdd 引脚之间的二极管。 我相信绝对最大值来自该二极管的 Vf。

客户可以接受 Sx 引脚串联电阻来限制电流。

如果我们可以为二极管提供可接受的电流、客户可以在这种情况下使用该器件吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    图8-14显示了典型 CMOS 开关的构建方式- TMUX13xx 系列没有从 I/O 到 VDD 的二极管。  

    ABS。 最大额定值似乎存在错误-因为此部件可以处理您所讨论的确切情形-在采取适当的预防措施时。

    请参阅以下内容、了解您所介绍的应用用例:

    本质上没有反向供电二极管-这通常是此类过压输入的问题。 只需在输入前添加一个限流电阻器、该电阻器将过压。 因为注入电流控制会在过压时将 I/O 分流至 GND。 该器件可处理50mA 注入任何1引脚的注入电流、但每次只能同时处理100mA 的组合。 为了在电流可能小于1mA 时获得最佳结果、器件的性能越好、因此如果应用允许3K 或更大的电阻器、将获得最佳结果。 输出将存在电压耦合、但它应保持< 400mV。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Parker Dodson