Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS5A23160, TMUX1136
主题中讨论的其他器件:TS5A23159、 TS5A23160、 TMUX1136
E2E、
我的应用是连接和断开 CAN 传输线路、我正在寻找不带体二极管的多路复用器。
要求:
SPDT -电子开关 IC
- 高阻抗(Mohm)@无连接
- 低导通状态电阻<1欧姆
- 双通道
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jules、
您能否确认我对用例的理解是正确的。 请参阅以下附件中的图片。 我已使用简化的引脚名称来指示开关输入和输出。
如果下图正确、我们只需一个低压2通道2:1开关即可支持此请求。 我们可以选择一个低 Rdson 和低泄漏开关。 选项很少:TS5A23159、TS5A23160、TMUX1136
请确认用于 CAN VI/O 的电压电平(也是 TXD、RXD 电平)、这是开关所需的最小电源 VCC。 它们将需要另外一个 GPIO 信号来控制 OUTxA 和 OUTxB 之间的 SPDT 开关。
谢谢、
此致、
Sandesh