This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219-Q1:是否会为不带体二极管的 CAN 应用推荐2通道2:1多路复用器?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS5A23160, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/981232/tmux7219-q1-would-you-please-recommend-a-2-channel-2-1-mux-for-can-application-without-a-body-diode

器件型号:TMUX7219-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A23159TS5A23160TMUX1136

E2E、  

我的应用是连接和断开 CAN 传输线路、我正在寻找不带体二极管的多路复用器。  

 

要求:

SPDT -电子开关 IC

    • 高阻抗(Mohm)@无连接          
    • 低导通状态电阻<1欧姆              
    • 双通道      

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能给我们提供有关应用和用例的更多详细信息。

    -似乎您在汽车应用中使用 CAN 总线。 请确认。

    -什么是信号电压-正常情况、共模和任何故障保护功能?

    -多路复用器/开关本身有哪些电压轨?

    -您是否有系统的原理图或方框图来帮助我们了解在总线上需要多路复用器的位置。

    任何其他信息都将有所帮助。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    Adam 为我的客户发布了问题。

    应用是工业应用

    使用的 CAN 器件是 TCAN1051GVDRQ1

    MUX 将用于允许从应用外部进行连接

    希望这能提供足够的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jules、

    您能否确认我对用例的理解是正确的。 请参阅以下附件中的图片。 我已使用简化的引脚名称来指示开关输入和输出。

    如果下图正确、我们只需一个低压2通道2:1开关即可支持此请求。 我们可以选择一个低 Rdson 和低泄漏开关。 选项很少:TS5A23159、TS5A23160、TMUX1136

    请确认用于 CAN VI/O 的电压电平(也是 TXD、RXD 电平)、这是开关所需的最小电源 VCC。 它们将需要另外一个 GPIO 信号来控制 OUTxA 和 OUTxB 之间的 SPDT 开关。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh