This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:CAN't 访问 SD/eMMC 卡

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/979719/ts3a27518e-can-t-access-sd-emmc-card

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!

我将 TS3A27518E 用于具有来自 I.O.的 SDIO 总线的开关 MMC 或 SD 卡 将 USB2244 (用于更高速度的硬件质量存储)连接到具有 SDIO 的 MCU。 EN 信号通过100K 电阻器接地。 IN1和 IN2 连接在一起、连接到 MCU GPIO、并通过100K 电阻下拉至 GND。 USB2244连接到 NC 信号并且工作正常。 MCU 未连接到任何信号、且 MCU 无法访问 SD 卡。 因此、我决定将 TS3A27518E 解焊并将 COM 信号连接到不带过孔的导线-并且它运行良好(MCU 可以访问 SD 卡、所有操作都没有问题)。 IN1和 IN2上的信号正确(0V 或3、3V -正如我设置的开关信号... COM-NC 为0V、COM-NO 为3V)。

连接了直通原理图、布局和线缆修改。

注意:未放置模式中的 R603 (DNP =请勿放置)

e2e.ti.com/.../files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我在原理图/布局上没有发现任何问题。

    如果可能 、有一种方法可以在开关周期内获得 COM/NC/NO/IN1/IN2的示波器截图-如果它是多路复用器的问题、有时可以通过在 IN1/IN2为1或0的周期内查看波形来检测问题。  

    您是否已在另一个电路板上测试了故障器件、是否已在电路板上测试了另一个发生故障的器件? 是否有多个故障?

    请告诉我、以便我可以帮助深入研究这个问题!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您检查架构/布局。

    我尝试了两个原型板。 在一个电路板上、我对导线进行了修改-在没有开关的情况下、一切都能正常工作。  我焊接了一个新的开关(在电路板上进行了线缆修改)。  我用显微镜检查了焊接。 焊接看起来很好。 但问题又回来了。 我尝试将 N.C 引脚(24引脚)连接到 GND -它无效。 我尝试将使能引脚上的下拉电阻器从100K 更改为4K7 -它也没有影响。

    我在某些论坛中找到了有关此问题的一些说明(例如、e2e 中的一个论坛: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/765358?TS3A27518E-TS3A27518-interfacing-with-SD-card

    必须存在其他类型的问题。

    很奇怪、USB2244在频率大约为两倍的 NC 触点上正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    在挖掘一些旧线程后-我认为可能是总线电容过大-因为还有其他问题、由于总线电容更高、此部件难以访问 SD 卡。  

    如果可能的话-我们确实有一个多芯片解决方案来帮助降低电容-我认为这可能是问题的根本原因。  

    TMUX1574是一款具有低电容的4通道2:1开关->您不会牺牲性能、您可以使用其中的两个来缩小此开关的尺寸(尺寸比较如下)、 无论采用何种封装类型1ku、1574的定价都将更低(2 1547小于2 TS3A27518E)。 可以端接第2个 TMUX1574的未使用端口、以帮助提高50欧姆电阻器的高速性能。  

    TS3A27518E 封装选项和封装尺寸:

    TMUX1574封装选项:

    我认为这应该解决这个问题-因为我怀疑总线电容是问题-因为原理图/布局的任何内容看起来都不正确、解决方案是移除开关(即额外的电容)。  

    请告诉我这是可行的选择-或者您有任何其他问题!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我使用低频 GPIO 输出执行了基本测试、信号正确。

    我在 SDIO 切换到 USB2244和 MCU 时进行了几次示波器截图。 两个信号看起来都很糟糕。  它实际上看起来像是总线容量问题。 但是、与 MCU 相比、USB2244对电压电平的变化更敏感。 我在获取示波器方面遇到了真正的问题。  我在拍摄示波器时遇到了严重问题。 连接探头后、与 USB2244的通信通常不起作用。  连接的探头是另一种容量。

    MCU 从低频开始(看起来正常)、然后切换到更高的频率。 在这里、它测试了单线通信、并且已经存在问题。 它甚至无法进行4线通信。 USB2244直接以更高的频率运行、并在4线制上建立通信。

    如果我使用2个 TMUX1574、开关之间的参数是否没有更大的差异? 哪些信号将更好地分离? CLK 和 DAT 一起使用、DAT0-DAT3一起使用?

    您是否有低电容信号布线的应用手册? 迹线和隔离具有10mil。  但在这种方法中有测试点。 从 eMMC 存储器到开关的布线长度约为1.4英寸。 在距离中间是测试点、其引脚排列与 SD 卡相同(因此我可以在迹线处将 SD 卡连接)。   从开关到 MCU 的布线长度约为0.6英寸。 从开关到 USB2244的布线长度大约为0.8英寸。

    注意:第一个通道(红色)为 CLK、第二个通道(黄色)为 CMD、第三个通道(紫色)为 DAT0、第四个通道(绿色)为 DAT1。 附件是具有 SDIO 迹线的图片。

    e2e.ti.com/.../SDIO.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    两个开关之间的差异可能较大-但该差异(除非在最大工作条件下运行 IC)很可能仍在数据表中列出的规格范围内。  该器件的规格非常一致、因此我认为您不会遇到很多问题。

    下面简单介绍一下您应该能够实现的目标:

    电容、导通电阻和导通电阻不匹配将决定器件之间存在多少误差。

    电容:寄生电容的最大因素是输入频率:

    随着信号频率升高、导通电容将降低。 这意味着对于更高频率的信号、RC 时间常数将更小。 对于10MHz 以上的信号、您将看到< 4pF;如果您的频率高于30MHz、则可以看到< 2pF。 这在各个器件之间非常一致-因此、由于所有输入信号的频率相同、因此该器件增加的容量将非常低-您可以预期某些偏差、但在更高频率的信号下不会超过 pF。  

    2.导通电阻-此部件具有平坦的导通电阻、使其能够在整个电源电压范围内保持相当一致的导通电阻。 对于3.3V 电源、整个温度范围内的导通电阻将如下所示:

    对于25°C 时的3.3V 电源(底部图-黑线)、输入电压略有增加(从1.1欧姆增加到1.4欧姆)  

    即使在较高温度下运行、电阻也不会发生太多或快速的变化、因此对于所有通道而言、变化都非常一致。  

    3、导通电阻不匹配:通道间导通电阻不匹配导致 传播延迟差异、进而导致数据/时钟不能正确跟随。 但是、对于该器件、我们将查看典型值为0.07欧姆、最大值为0.28欧姆、最大值仅在高温应用中存在。 我应该注意 的是、TS3A27518E 的典型失配为0.3欧姆、最坏情况为0.8欧姆-并且不现实的是、即使是两个不同的 TMUX1574之间的失配 比 TS3A27518E 的大-我将更详细地介绍 这是下一个要点。

    通道间偏移:这基本上是由于传播延迟差异导致的信号偏移-主要是由通道不匹配引起的。  这将取决于封装-但经验法则是、较小的封装会降低传播延迟和偏斜。

    Y 轴以皮秒为单位。 偏斜与 C_ON、R_ON 和 R_ON 不匹配有关。 对于 QFN (RSV)封装、我们通常会看到~5ps 的偏斜、即使2个 IC 之间存在一些较大的差异、此偏斜仍然很可能小于 TS3A27518E 、因为通道不匹配通常比 TMUX1574最坏情况下的通道不匹配更差。 我认为偏斜的 ps 不足以阻碍应用-但总线电容要低得多、您将看到性能得到提高。

    话虽如此、我们有3个可能对您有用的应用手册:

    高速接口路由

    使用低导通电容多路复用器提高稳定性

    信号调节器和 USB 集线器的高速布局指南

    如果您对1574有任何其他问题或其他任何一般性问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您提供信息。 我一直在寻找替代方案、但如果 我不想使用 BGA 封装、TMUX1574将是最合适的选择。 电阻和电容组合非常好。 唯一的缺点是使用了两个组件。

    我想我有我需要的一切。 因此 、我将尝试对 PCB 进行一些原型修改以进行测试、但 可能需要绘制一个新的 PCB 并制造它以测试模拟开关。

    再次感谢您的观看。  我将告诉您它是如何实现的、但至少需要另外一个月、所有内容才会重新设计、订购和生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    听起来不错-如果您遇到任何问题或有任何其他问题、可以随意发布另一个主题、或者如果这个主题尚未锁定、则您也可以在此处回复。 我为多路复用器处理很多 E2E 线程、因此如果您再次在论坛中发帖、我将能够找到并回答它!

    最棒的

    Parker Dodson