主题中讨论的其他器件: TMUX1574
您好!
我将 TS3A27518E 用于具有来自 I.O.的 SDIO 总线的开关 MMC 或 SD 卡 将 USB2244 (用于更高速度的硬件质量存储)连接到具有 SDIO 的 MCU。 EN 信号通过100K 电阻器接地。 IN1和 IN2 连接在一起、连接到 MCU GPIO、并通过100K 电阻下拉至 GND。 USB2244连接到 NC 信号并且工作正常。 MCU 未连接到任何信号、且 MCU 无法访问 SD 卡。 因此、我决定将 TS3A27518E 解焊并将 COM 信号连接到不带过孔的导线-并且它运行良好(MCU 可以访问 SD 卡、所有操作都没有问题)。 IN1和 IN2上的信号正确(0V 或3、3V -正如我设置的开关信号... COM-NC 为0V、COM-NO 为3V)。
连接了直通原理图、布局和线缆修改。
注意:未放置模式中的 R603 (DNP =请勿放置)