Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157-Q1
大家好、
我的客户正在使用 SN74LVC1G3157-Q1。 它们将 I/O 引脚上拉至3.3V、电阻为100k Ω、3.3V 比 VCC 早53ms。
在此期间、I/O 电压为0.7V、因此电流看起来为26uA。
我检查了数据表 Q1版本和非 Q1版本数据表、并注意到它们之间存在差异。
商业版数据表明确提到、如果二极管电流小于50mA、VIO>VCC 是可以的、但没有对汽车版数据表进行评论。
我们是否可以接受 Q1版本器件的上述用法?